METAL SHOW & TIB, CEL MAI IMPORTANT TÂRG PENTRU INDUSTRIA METALURGICĂ ȘI DE PRELUCRARE
Profită de oportunitatea de a explora cele mai avansate tehnologii și echipamente industriale pentru prelucrarea metalelor la Metal Show & TIB 2025. Te invităm să vizitezi Standul 93 Universal Robots, unde vei avea ocazia să afli cum soluțiile noastre de automatizare pot transforma radical modul de operare al afacerilor, punând accent pe îmbunătățirea eficienței și reducerea costurilor.
În cadrul acestui eveniment, participanții vor beneficia de oportunitatea exclusivă de a-și duce obiectivele de producție la un nou nivel de excelență. Aceștia vor avea la dispoziție o serie de opțiuni, dintre care vor putea alege:
O evaluare la fața locului – unul dintre inginerii noștri de aplicații va efectua o vizită la unitatea ta de producție pentru a identifica oportunitățile de automatizare. Vei obíne astfel o perspectivă practică asupra proceselor de producție, vom identifica împreună zonele cheie pentru automatizare și vom explora modul în care pot fi optimizate procesele.
Demonstrație cu robotul – vizitatorii vor putea obține o demonstrație cu robotul live, la sediul lor. Această demonstrație le va permite să observe robotul în acțiune și să experimenteze direct modul în care acesta poate fi integrat eficient în linia de producție.
Sesiune de consultanță personalizată – în cadrul târgului, experții noștri vor oferi sfaturi și soluții personalizate, adaptate nevoilor specifice ale fiecărei afaceri, asigurându-se că fiecare vizitator pleacă cu informații valoroase și aplicabile.
Programează singur un cobot – vizitatorii vor avea ocazia de a interacționa direct cu tehnologia, având posibilitatea de a programa un cobot și de a învăța cum se poate utiliza acesta într-un mediu industrial.
ÎNSCRIE-TE ACUM ȘI ALEGE OPȚIUNEA CARE ȚI SE POTRIVEȘTE!
Proiectul tău de automatizare poate începe acum mai repede ca niciodată. La Metal Show & TIB, suntem pregătiți să îți oferim soluții inovatoare pentru a începe călătoria în automatizare!