IMPLANTACIÓN FÁCIL DE LA ROBÓTICA COLABORATIVA
IMPLANTACIÓN FÁCIL DE LA ROBÓTICA COLABORATIVA 21/10/21
Esta jornada es una oportunidad única para explorar cómo los robots colaborativos pueden ayudarte a transformar tus procesos de fabricación y hacer crecer tu negocio. El programa se centra en el uso e integración de robots colaborativos en la práctica. Obtendrás información útil sobre el mercado de cobots y explicaciones sobre la diferencia principal entre la robótica tradicional y la colaborativa. La segunda parte del seminario es el aprendizaje práctico a través de simulaciones interactivas de programación y el uso de cobots de Universal Robots en casos reales.
AGENDA
10.00 - 10.15 Bienvenida y presentación, la hace el colaborador
10.15 - 10.30 Introducción a la robótica colaborativa, encargado UR
10.30 - 10.45 ¿Como implantar tu cobot en tu planta de una forma sencilla?, encargado Robot+. Hablar de toda la parte de UR+
10.45 - 11.00 Casos reales de industrias similares a la industria del lugar, encargado Robot+
11.00 - 12.00 Workshop & Hands-on con los robots del laboratorio. Todos, uno con cada robot.
12.00 – 12.30 Dudas
“Las plazas son limitadas debido a las restricciones derivadas de la COVID-19. Para el acceso a la jornada y durante la misma se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas”.