KOLABORATİF ROBOTLARLA PLASMA YÜZEY HAZIRLAMA VE ENDÜSTRİYEL TUTKAL UYGULAMALARI - BURSA
PUR (PLASMATREAT-UNIVERSAL ROBOTS-ROBATECH) SEMİNERLERİ - BURSA
Endüstriyel tutkal uygulama proseslerinde yenilikçi çözümlerinin lideri Robatech, dünyanın bir numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots ile atmosferik plazma teknolojisinde dünya lideri Plasmatreat olarak bugünün endüstri ürünleri için inovatif uygulamalarda güçlerimizi birleştirerek “Kolaboratif Robotlarla Plasma Yüzey Hazırlama ve Endüstriyel Tutkal Uygulama” isimli PUR Seminerler Serisine Bursa’da devam ediyoruz.
Otomotiv, taşımacılık, elektronik, ambalaj, beyaz eşya, gıda, plastik ve kimya gibi her sektörden her büyüklükteki firma ve yan sanayi şirketlerinin yenilikçi teknoloji uygulama dönüşümlerine yönelik düzenlediğimiz Seminerimizde, kolaboratif robotlarla yüzey temizleme ve tutkallama teknolojileriyle verimliliği artıracak ve sürdürülebilir kılacak uygulama çözümlerini şirketinize nasıl entegre edebileceğiniz, çalışanlarınızı tekrarlayan ve hassasiyet gerektiren işlerden nasıl kurtarabileceğiniz alanında uzman isimler tarafından paylaşılacak.
Gerçek uygulama örneklerini görebileceğiniz Seminerimizde; güvenli, hızlı ve verimli üretim için “Tak-Çalıştır ve Üretime Başla!” konseptiyle cobot, daha fazla sürdürülebilirlik, güvenlik ve kolaylık getiren dozajlama sistemleri ve yüzey işlem otomasyon çözümleri için doğru seçimin nasıl yapılacağı, nelere dikkat etmeniz gerektiği ve size sağlayacağı avantajları ve merak ettiğiniz tüm bilgileri öğrenebilirsiniz.
UR robotlarıyla entegre çalışan yapıştırma ve yüzey temizleme otomasyon çözümleriyle verimliliği artırabilir, sürdürülebilir kalite sunabilir ve kaynakları dikkatli kullanarak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
Karşılaştığınız üretim zorluklarını nasıl aşabileceğinizi ve üretim operasyonlarınızı nasıl optimize edeceğinizi keşfetmek için PUR (Robatech-Universal Robots- Plasmatreat) Seminerimize hemen kaydolun!
Seminerlerimizde gerçek uygulamalarda kullanımla ilgili pratik yapma imkânı da sunuluyor. Aşağıdaki uygulamaları görme ve deneyimleme şansına sahip olacaksınız:
1. Demo uygulama: cobot ile yenilikçi yapıştırma çözümleri
2. Demo uygulama: cobot ile plasma yüzey işleme çözümleri
3. Demo uygulama: Katılımcılara özel deneyimleme amaçlı demo üniteleri
SEMİNER PROGRAMI
13.00 – 13.30 Kayıt
13.30 – 13.45 Robatech sunumu
13.45 – 14.00 Universal Robots sunumu
14.00 – 14.15 Plasmatreat sunumu
14.15 – 14.45 Kahve molası
14.45 – 17.00 Uygulamalı cobot demoları
PLASMATREAT-UNIVERSAL ROBOTS-ROBATECH İŞ BİRLİĞİYLE
Plasmatreat
1995 yılında Openair-Plasma® teknolojisini ve prosesini icat eden Plasmatreat, atmosferik plasma yüzey işlem sistemlerinde dünya pazar lideridir. Openair-Plasma® teknolojisi, endüstriyel robotik üretimin süreçlerine kolaylıkla entegre edilir. Plasma yüzey işlem basit, güvenli ve çevre dostu bir teknolojidir. Plasma işlemi için sadece hava ve elektrik gerekli olup plastik, metal, cam, karton veya kompozit gibi malzemeler birkaç saniye içinde temizlenir ve aynı anda yüzey enerjileri yükseltilir. Plasma hassas temizleme ve güçlü yüzey aktivasyon etkisiyle, yapıştırma öncesi VOC içeren primer gibi yaş kimyasalları bertaraf eden, maliyetleri düşüren, verimliliği yükselten yeni nesil yüzey işlemdir. Bugün dünya çapında faaliyet gösteren Plasmatreat Grubu, Türkiye dahil 34 lokasyonda otomotiv, beyaz eşya, elektronik, paketleme teknolojisi, medikal, tekstil ve yeni enerjiler gibi neredeyse tüm imalat sektörlerinde çevre dostu yüzey işlem çözümleri sunmaktadır.
Universal Robots
Dünyanın bir numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots, gelişmiş özellik ve ileri teknolojisiyle iş birliğine dayalı çalışan robotlarıyla sunduğu uygun maliyet, güvenli kullanım, hızlı kurulum, sınırsız entegrasyon, kolay programlama, hızlı yatırım geri dönüşü ve esnek üretim avantajlarıyla verimliliği artırmaya, iş yerindeki güvenli çalışma ortamı sağlamaya ve çalışan memnuniyetini artırmaya yardımcı olmak için her düzeydeki üretim personelinin kullanabileceği gelişmiş son teknoloji araçlardır. Universal Robots cobot'ları, gerçek anlamda esnek otomasyon sunuyor. İş birliğine dayalı robotlar, tüm sektörlerde sınırsız uygulamada kullanılabilir, ihtiyaca göre üretim hattının değişik yerlerine taşınabilir ve yeniden kolayca programlanabilir.
Robatech
Merkezi İsviçre'de bulunan Robatech, paketleme, grafik, converting, yatak, hijyen, tekstil, ahşap, yapı malzemeleri ve otomotiv olmak üzere birçok farklı endüstriye yönelik sıcak ve soğuk tutkal uygulamalarında yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştiren, dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Tutkal eritme ve besleme sistemleri, yüksek kalite kontrolörler, pompa teknolojileri ile farklı tutkallama proseslerine yönelik tutkal uygulama kafaları üretmekte ve geliştirdiği sistem çözümlerini geniş dağıtım ağı aracılığıyla tüm dünyaya tedarik etmektedir. Robatech, “Green Gluing” mottosu ile endüstriyel tutkallama süreçlerini ekolojik değerlerle uyumlu hale getirmeyi ilke edinmiştir. Teknoloji ve servis lideri olarak endüstriyel süreçleri iyileştirmek; sonuç odaklı ve çok yönlü hizmet anlayışı ile tutkal uygulamalarını optimize etmek için yenilikçi çözümler ve faydalı yöntemler geliştirmek Robatech’in temel hedefidir.