YENİ NESİL ROBOTİK KAYNAK ÇÖZÜMLERİ
KOLABORATİF ROBOTLARLA KAYNAKTA YENİ NESİL ÇÖZÜMLERİ KEŞFEDİN!
Dünya genelinde 100.000’den fazla kurulu kolaboratif robotuyla (cobot) robotik otomasyon alanında öncü bir şirket Universal Robots olarak kaynak sektörüne komple çözümler sunan bir dünya markası ESAB’ın Türkiye Distribütörü ÖZMETAL iş birliğiyle Dilovası’nda Uygulamalı Kaynak Semineri düzenliyoruz. Bu etkinlikle Kocaeli ve çevresindeki yenilikçi üretici firmalar için kaynak teknolojilerinde yeni çözümleri keşfetme fırsatı sunuyoruz.
Kolaboratif robotlar, düşük adetli yüksek çeşitlilikte üretim dahil olmak üzere ihtiyaca göre özelleştirilebilir ve en zorlu üretim koşullarında kaynaklı üretim için verimli çözümler sağlar. Geleneksel robot teknolojisinden farklı olarak karmaşık programlama gerektirmez, elle programlanabilir ve esnek şekilde taşınarak kullanma imkânı sağlar. Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü sayesinde kaynak operatörlerinin cobot’a adaptasyonu hızlıdır.
ESAB, ağır endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere pek çok sektöre yönelik gelişmiş kaynak çözümleri sunmaktadır. Pazardaki en güçlü tel sürme ünitesi RobustFeed U82 ile donatılan ESAB kaynak güç üniteleri, üstün tel besleme yeteneği ve mükemmel ark performansıyla fark yaratır. Universal Robots’a özel geliştirilen ESAB Teach Tool, kaynak programlarının zahmetsizce yapılmasına olanak tanıyarak operasyonel süreçleri hızlandırır.
ESAB ve Universal Robots iş birliğiyle mükemmel kaynak uygulamaları ve yüksek verimlilik elde etmek için ihtiyacınız olan her şey mümkün hale geliyor.
Seminerimizde aşağıdaki uygulamaları gerçek kullanım senaryoları üzerinden deneyimleme imkânı bulacaksınız:
CANLI DEMO SİSTEMLERİ
1.Demo uygulama: Cobot ile gazaltı kaynak uygulaması
2.Demo uygulama: Cobotmobil ile kaynak uygulaması
SEMİNER PROGRAMI:
13:30 – 14:00 Kayıt
14:00 – 14:30 Universal Robots Cobot Teknolojisi
14:30 – 15:00 ESAB Kaynak Teknolojisi
15:00 – 15:30 Kahve molası
15:30 – 17:00 Cobot ile uygulama demo sistemleri
ESAB TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ÖZMETAL & UNIVERSAL ROBOTS İŞ BİRLİĞİYLE
ESAB
1988 yılında kurulan ÖZMETAL, dünya markası ESAB’ın Türkiye Genel Distribütörüdür. Kaynak makineleri ve malzemelerinin ithalat, satış ve servis hizmetlerini alanında uzman ekibiyle başarıyla sürdürmektedir.
Özellikle Türkiye sanayisinde eksikliği hissedilen özel amaçlı kaynak makineleri ve malzemeleri konusunda uzmanlaşan ESAB, global üretim tesisleri, geniş satış ve servis ağıyla sektörün öncülerindendir. Çevre dostu üretim yaklaşımını benimseyen ESAB’ın tüm üretim tesisleri ISO 14001 sertifikasına sahiptir.
ÖZMETAL; gemi inşa, enerji, inşaat, otomotiv, petrokimya, demir-çelik, makine imalatı ve ulaşım gibi birçok sektöre özel kaynak çözümleri sunmaktadır. Sektördeki tecrübesi ve yenilikçi vizyonuyla ÖZMETAL, müşteri odaklı hizmet anlayışını sürdürerek her geçen yıl büyümeye devam etmektedir.
UNIVERSAL ROBOTS
Universal Robots, geniş yelpazedeki çok farklı endüstrilerde ve eğitimde kullanılan kolaboratif robotların (cobot) lider üreticisidir. 2005 yılında kurulan ve merkezi Odense/ Danimarka’da bulunan Universal Robots, “Herkes için her yerde otomasyon” misyonuyla insanların robot gibi değil, robotlarla birlikte çalıştığı bir dünya yaratmayı hedefliyor.
Universal Robots, 2008 yılında dünyanın ilk ticari cobot’unu piyasaya sürdüğünden bu yana farklı erişim ve yük kaldırma kapasitelerine sahip cobot’larından oluşan ürün yelpazesini geliştirdi. Dünya çapında 100.000'in üzerinde kurulu cobot’u bulunan şirket, cobot teknolojisi etrafında büyüyerek müşteriler için yenilik, seçenek imkânı ve her uygulamaya uyacak ‘Cobot ile Tak-Çalıştır ve Üretime Başla!’ konseptine sahip sertifikalı uç ekipmanı, yazılım, çok çeşitli bileşenler, kitler ve çözümler sunan UR+ ekosistemini yarattı.