신제품 UR30 런칭 행사에 초대합니다
유니버설 로봇이 신제품 'UR30' 런칭 행사를 2월 1일(목) 성수동에 위치한 봇봇봇에서 진행합니다.
협동로봇의 선두주자이자 마켓 리더인 유니버설로봇은 업계 최강의 가반 하중 30kg의 신제품 ‘UR30’를 출시했습니다. 이번에 출시된 ‘UR30’은 산업을 재정의하는 유니버설 로봇 기술력의 집약체이자 기존 협동로봇의 한계를 뛰어넘은 제품입니다.
- 시중에 출시된 협동로봇 중 가장 무거운 가반 하중의 협동로봇 ‘UR30’ 출시
- 2022년 12월 공개한 가반하중 20kg의 고 하중 협동로봇 ‘UR20’과 동일한 아키텍처를 기반으로 제작, UR20에 이어 혁신적인 차세대 협동로봇 시리즈 중 두 번째 제품
- 머신텐딩, 자재 취급, 높은 토크 스크루 드라이빙 등 다양한 작업에서 활용 가능, 자동차 산업군 활용 기대
- 유니버설 로봇의 75,000대 이상 압도적인 협동로봇 판매 경험 기반으로 사용자 친화적인 인터페이스 및 모션 컨트롤 기능 지원
킴 포블슨 유니버설 로봇 CEO는 “더 높은 가반 하중과 유연성은 자동화에 있어 새로운 가능성을 시사한다” 라며, “전 세계적으로 모든 산업 군에서 생산 측면에 있어 더욱 민첩한 제조와 모듈화를 지향하는 추세” 라며 “이동성은 생산 과정 내 모듈화와 민첩성을 달성하는 데 있어 매우 중요한 요소이며, 협동로봇은 상당한 가반 하중을 자랑하는 동시에 이러한 이동성까지 갖춘 제품이다”고 밝혔습니다.
이번 런칭 행사를 통해 협동로봇의 선두주자인 유니버설 로봇 한국지사의 이내형 대표이사가 소개하는 ‘UR30’의 모든 것을 만나보실 수 있습니다. 또한 행사 현장에는 신제품 시연 또한 예정되어 있어 ‘UR30’의 실물을 직접 만나볼 수 있습니다.
일정
일시 : 2024년 2월 1일 목요일 (13:00-14:00)
- 13:00-13:30 인사말 및 UR30소개
- 13:30-14:00 UR30 데모 시연 및 설문 경품 추첨
오시는 길
봇봇봇 (서울 성동구 아차산로 9길8)
* 성수역 2번출구에서 159m
* 주차장이 없으므로 대중교통 이용 부탁드립니다
문의
유니버설 로봇 070 8850 8245 / ur.korea@universal-robots.com
유니버설 로봇 코리아
유니버설 로봇은 2005 년부터 고객에게 가장 중요한 방식으로 고객의 삶을 변화시키기 위해 노력해 왔습니다.
유니버설 로봇은 단순한 자동화 외에도 비영리 단체가 가난한 나라에서 사람들의 비전을 향상 시키거나 제조업체가 반복적인 업무의 부담을 줄이도록 함으로써 아이디어와 꿈을 강화하고 사람들이 일하고 생활하는 방식을 변화시킵니다.